This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:有关数据表的问题:

Guru**** 2901110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, REF6225, DAC128S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351026/dac80508-questions-about-the-datasheet

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: REF6225DAC128S085

具体的器件是 DAC80508ZRTER。 即零/SDO 版本。

三个问题:

1.表1中"1/1" Div/Gain"设置的"not recommended"确切含义。 有什么问题:稳定性、误差等等?  

2.分频器设置是否对所有8个通道都是通用的?  "8.3.1.2输出放大器"中的文字表示为每通道、但图表显示为"通用"。
这很重要、因为它意味着使用内部基准不能实现5V 输出。 除非使用该1/1设置(请参阅上述问题)。

3.从图和描述来看,不清楚连接外部参考是否需要或自动禁用外部参考,因为从图中看,如果内部没有断开,外部参考就会对抗内部参考。 那么、在连接外部基准时、应该使用某个0欧姆电阻器、还是可以直接连接它、并且在需要时仍然能够使用其中任何一个电阻器?

最佳

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1) 1)"1/1" Div/Gain"设置实际上与"2/2"设置相同。 "2/2"设置比"1/1"设置略准确、因此建议您这样做。

    2)基准分部对所有渠道都是通用的。 这只是每个 DAC 的单独增益。 您可以使用 Div = 1和 GAIN = 2设置来实现5V 输出。 要在同一系统中获得0至2.5V 的输出、您可以使用"1/1"设置。 请注意、由于该基准分压器是公共的、在同一器件上不能有5V 和1.25V 的输出范围。

    3) 3)在施加外部基准电压之前、需要关闭内部基准。 该器件不会检测外部电压、因此、为了防止两个电压与内部基准发生冲突、必须首先禁用内部基准。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、

    谢谢。

    我想使用内部 Ref、因为它具有更好的稳定性、但这需要"1/1"设置。  

    "稍微更准确"究竟意味着什么?

    根据您的说法、我不能简单地将5V 连接到基准输入、因为我需要首先关闭内部基准(这是我怀疑的;在数据表中它应该更清楚)。 为了关闭它、我需要上电并对其进行写入。 这意味着、我必须具有可切换的5V 外部基准(例如 P-MOSFET 或类似器件)、才能仅在内部 Vref 关闭后应用它? 这让我非常想知道"稍微更好"的器件、因为如果精度在可接受的范围内、使用内部 Vref 会使该器件变得非常简单。

    PS。 我刚刚发现这一讨论从5年前。 它清楚地表明、芯片的设计时考虑了内部 Ref 用途

    e2e.ti.com/.../dac80508-using-an-external-reference-with-the-dac80508

    (引语:

    " 最后、我们并不需要在这个器件上使用外部基准(虽然有可能)。  为了让 DAC80508的参考设计变得非常好(具有低漂移、低噪声)、我们投入了大量设计时间。

    此外、REF-DIV 和增益特性给出了1.25V、2.5V 和5V 的输出范围、所以这涵盖了大多数低电压应用的范围。   

    我怀疑如果您正在寻找一个外部基准、那么您要么需要一个非常具体的输出范围(例如4.096V、3.3V)、要么需要更好的漂移性能(REF6225)。 )。   

    但是、如果我需要使用内部 Vref 的2.5V 和5V 输出、我必须使用1/1设置。 是不是5年前"不推荐"了?


    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我找到了 DIV/增益问题的更完整的答案、请参阅该主题: (+) DAC8568:不建议使用 DAC80508设置 DIV=1和增益=1、为什么? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    不建议专门针对较低的 VDD 电压使用1/1、这是因为当 VREF 过低时、VDD 可能会出现余量问题。 将 VREF 除以2有助于消除 VDD 的这些问题。

    如果您的 VDD 输入足够高(线程建议至少为5.5V)、那么您可以使用1/1 div/增益情况而不会出现任何问题。  

    我同意这比使用外部基准要容易得多。 遗憾的是、您将不得不实施时序方案或开关、以确保您有时间在应用外部电压之前禁用内部基准电压。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Vdd 是5V、并且全部用于器件的模拟部分、 在某些器件中(我还有 DAC128S085、其中我将其用作 VA 和 Vref)、因此我必须实施一个单独的5.5V (您显示的线程表明5.2V 也可以)电源。

    这是否也意味着、最好 Vdd 比 Vref 高大约0.5V? 如果外部 Vref 为5V、是否也是这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于内部基准为2.5V、因此在5V VDD 时应有足够的余量。 5V VDD 的一个问题是、当您使用5V 输出范围时、DAC 输出缓冲器将受到 VDD 的限制。 请注意、数据表中的输出余量规格显示了不同负载下所需的 VDD 余量。 如果您打算在满量程下使用5V 输出、可能需要考虑增加 VDD 电压以适应您的预期电流负载。

    对于5V 的外部基准、根据建议运行条件表、您将不需要任何余量。 只要您在使用基准分频器、VREF 就可以高达 VDD。  

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Erin。

    我搜索过包括 TI 在内的其他厂商的一些芯片、这个似乎是唯一一个有16位、8通道、足够简单的控制、每通道输出范围可配置的芯片、所以我觉得我会针对这个芯片做一个单独的 Vdd 5.5V,再加上 Vio 的3.3V。 我将使用内部基准来实现不同通道的2.5V 至5V 电压范围。
    如果这听起来是正确的、那么我认为这对我来说是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、此配置可以很好地工作。 如果您对此器件有任何其他问题或疑虑、敬请告知!

    谢谢。
    埃林