This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:REV E 原理图2的相关阐述

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM, ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351408/adc3643evm-clarification-about-the-rev-e-schematic-2

器件型号:ADC3643EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3643

您好!

我正在将 ADC3643EVM REV E 与 ZC702 EVM 电路板一起使用、在这种情况下、我想使用 FPGA_CLK 而不是 ADC 的内部时钟。
继我的上一篇文章(e2e.ti.com/.../adc3643evm-isue-with-dclk)之后、我了解我必须连接 R37和 R47、并解开 R38、R46、C17、C20、C19、 R41、R44。


通过查阅站点上提供的光绘文件、我找到了这些组件的位置、但它与我的电路板并不对应。


是否可以使用与 ADC3643 EVM 的 REV E 版本相对应的光绘文件来确定需要焊接和拆卸的元件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    请从 TI 驱动器上的以下链接下载

    tidrive.ext.ti.com/.../b711659b-e9b5-4832-9032-a926dbd05d5a

    访问代码 为 Hs3L1/x7

    此致、

    Geoff