This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:DRDY 引脚从不变为低电平

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1352073/ads1282-drdy-pin-never-goes-low

器件型号:ADS1282

您好!

我们使用由 FPGA 控制的 ADS1282。 ADC CLK = 4.096MHZ.

通过 ADC 供电->应用了 CLK ->释放 PWD 引脚->释放复位引脚。

DRDY 引脚变为高电平并保持高电平;

尝试通过发送 0x41、0x0 0xD9来重新配置 ADC

帮助 DRDY 始终保持高电平。

如果我们可以检查或更改什么内容、以使 DRDY 引脚开始切换?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iouri:

    当 ADS1282首次在存在时钟的情况下上电时、DRDY 引脚应以输出数据速率切换。  当 CLK=DRDY 时、您应该会在4.096MHz 引脚上看到1kHz 的速率。

    验证您在 ADC 引脚上具有正确的信号、包括电源和时钟。  验证/RESET、/PWDN 和 SYNC 引脚 均被驱动为高电平且未悬空。  验证 AVDD 上的5V 电压(假设采用单极运行)、DVDD 具有2.25V 至3.3V 或1.65V 至2.25V 电压、BYPA 引脚连接到 DVDD。  另请确保 BYPA 引脚的接地值为1uF、在未连接到 DVDD 时的测量值应为1.8V。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用