This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115已损坏,请帮助

Guru**** 2553740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1115EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344847/ads1115-the-ads1115-is-damaged-please-help

器件型号:ADS1115

1.公司产品使用 ADS1115IDGSR 作为 ADC 功能。 本产品安装在液体运输车上、J19连接器连接到液位变送器。

AIN0/AIN1软件配置为单端信号输入、AIN2+AIN3软件配置为差分信号输入

3.产品通过老化检测后,安装在汽车上, ADS1115IDGSR 功能表现异常;

4.功能异常的产品、测量 ADS1115IDGSR 芯片的引脚、其中大多数是 AIN1/AIN2/AIN3阻抗、并且存在短路和道路。

造成 ADS1115IDGSR 异常的原因是什么? 硬件设计或软件配置是否存在问题? 附有 ADS1115IDGSR 原理图、请查看和检查。

谢谢!

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_ADS1115.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    如果部件在运行测试后出现故障、则很可能违反一个或多个建议运行条件、这可能会导致部件损坏。

    从数据表可知、可被施加到任一输入引脚上的绝对最大电压为 VDD +相对于 GND 的0.3V (在这个情况下为3.3V + 0.3V)。 即使短暂的瞬变超过绝对最大额定值、也可能会损坏器件。  

    AIN0输入似乎处于建议的工作条件范围内、但我不确定其他输入。  

    是否向其中一个输入引脚施加了24V 电压? 这将违反数据表中规定的建议运行条件。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angel:

    谢谢

    感谢您的回复
    我有以下问题:
    1. Ain1输入的电压为0到3.3V;
    2、AIN2/AIN3的输入是仪器4mA-20mA、AIN2/AIN3并联电阻 R120的电流信号、5Ω 的电阻值为5Ω。
    3.为满足 AIN2/AIN3 0至3.3V 的电压要求、更新后的原理图如下所示:

    4.消除通过 OR 电阻到 GND 的隔离_B_GND、通过 R119/100K 和 R123/11K、R121/100K 和 R124/11K 分配压力;帮助确认更新后的原理图是否正常?
    5.如果仪器的电流信号是4mA-20mA、用 ADS1115idGSR 作为 ADC 芯片;是否有更好的硬件设计方案建议? 例如、电流收集增加了运算放大器、而运算放大器输出连接到 ADS1115的输入。
    谢谢!

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_ADS1115_2D00_V1.1_2D00_20240403.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    此电阻分压器网络会将输入引脚处的电压从肯定会损坏器件的24V 降低到2.38V 左右、这是该器件的可接受输入电压。 确保使用允许此范围的 FSR (例如+/-4.096)、因为默认 FSR 设置为+/-2.048V。

    是否使用此修改后的原理图执行了任何测试以进行验证?

    我建议查看我们的一些参考设计: TIDA-00824参考设计| TI.com 以  获得此器件的示例电路、或我们的可用 EVM:ADS1115EVM-PDK 评估板| TI.com 以获得原理图和布局示例。  

    数据表的第12节介绍了该器件的布局指南、并展示了一些示例。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angel:

    非常感谢您的回答

    请帮助再次确认更新后的原理图是否正确以及软件配置是否正确。

    流经 ADC_AIN2/AIN3采样电阻5Ω 的电流范围为4mA 至20mA、即差分输入电压范围为20mV 至100mV。 将 R123/R124电阻的电阻值调整为4K7、软件配置 FSR =±0.512V、数据速率设置为100:128SPS (默认)。

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_ADS1115_2D00_V1.2_2D00_20240408.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    安琪尔目前不在办公室了几天。  你可以期待他在几天内作出回应。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob,

    天使又回到办公室了吗? 我们期待着他的答复。

    谢谢。

    利文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    我看了一下新的原理图。

    ±0.512V 的 FSR 应该适合您要测量的范围(20-100mV)。 FSR = ±0.256V 也可以使用。  

    我看到在输入端使用电阻分压器网络时可能会出现问题。 由于器件的输入偏置电流会产生输入电阻两端的压降、因此在模拟输入端具有如此大的电阻会导致较大误差。  

    若要测量经过电阻器的-20mA 电流、您可能要使差分信号的 AINN (ADC-AIN3)连接到 GND、如下所示:  

    这会将模拟输入引脚上的绝对电压保持在允许的最大电压3.3V 以下(ADC-AIN2介于20-100mV 之间、ADC-AIN3为0V)、以确保器件不会损坏。

    解释 J19的连接也会有帮助、因为我们不清楚 ADC_AIN3是从外部连接到 Isolate_B_GND (引脚5和6)还是正在进行什么操作。  

    此致、

    天使