This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE5832LP

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347821/afe5832lp-afe5832lp

器件型号:AFE5832LP

您好!

当我写入寄存器02h 将 FCLK 全部设置为"0"时、它不会起作用、它始终保持"0"、但当我写入所有"1"时、它不会一直保持"1"、如果我为了正常运行而更改、它会起作用。

我正在使用 TI 软件来配置寄存器、并且我已经检查了 SPI 数据且正确无误。

如果我为所有"0"或全部"1"设置其他通道、它们可以工作、但 FCLK 不工作。

请告知。

此致、

Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    fclk 和其他 dup 的测试模式不同。 希望您了解这一点。  您是否在 fclk 上尝试了其他测试模式 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、所有其他双人机都能正常工作。 FCLK 是唯一一个当我把它全部放在"1"时、我就有问题的地方。

    此致、

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 设置 EVM 以查看这是否正常。 请问您为什么需要此功能?