请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5832LP 您好!
当我写入寄存器02h 将 FCLK 全部设置为"0"时、它不会起作用、它始终保持"0"、但当我写入所有"1"时、它不会一直保持"1"、如果我为了正常运行而更改、它会起作用。
我正在使用 TI 软件来配置寄存器、并且我已经检查了 SPI 数据且正确无误。
如果我为所有"0"或全部"1"设置其他通道、它们可以工作、但 FCLK 不工作。
请告知。
此致、
Steve。