This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:AAF 级和输入级参数

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5851EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346195/afe5851-aaf-stage-and-input-stage-paramenters

器件型号:AFE5851

我想问两个问题:

1.我不想将此 AFE 用于超声波应用、因此我需要固定的 VGA 增益、使用数据表中介绍的静态模式可以实现这一点。 此外、我想知道是否可以绕过 AAF 阶段、因为对于我的应用、我不需要抗混叠滤波器。  

2.是否可以知道输入级5千欧姆时内部电阻的计量值(数据表的 PAG 16)。 这个值将很有用、因为这个电阻器可被用来对输入信号进行电压划分。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。

    1)不能绕过 AAF 过滤器  

    2)电阻器的变化范围为+/- 20%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还有一个问题。 我要购买 AFE5851EVM、并想生产自己的 FMC 适配器板。 是否可以准确了解 QTH-040-01-SAMTEC L-D-DP-A 连接器的引脚排列? 我不知道如何解读 AFE5851EVM 数据表第23页的图表。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处 R13是  Samtec 连接器的参考指示符。 1A、1B 至40A、40B 是连接器引脚。 连接器引脚的顶部被分配到设备引脚以进行连接,其余一切都被接地。