请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:5-6K 接口 尊敬的 TI
目前、测得的 EMC 电流数据超出了该标准。 附件中显示了详细的测试步骤。 本实验中获得的干扰源相差1.7M。 干扰源来自我们:960 RX RIN0+ RIN0------- RIN3+ RIN3-、
断开 RX 的100nF 电容器、测试数据30-108M 不符合标准。
请查看我们960SPEC 第7.4.11.4节中的采样频率是否由1.67M 引起。请安排分析并于明天早上12:00回复。
谢谢!