This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1器件的摄像头伪波问题

Guru**** 2468510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351925/ds90ub960-q1-camera-spurious-problem-of-ds90ub960-q1-device

器件型号:5-6K 接口

尊敬的 TI

  目前、测得的 EMC 电流数据超出了该标准。 附件中显示了详细的测试步骤。 本实验中获得的干扰源相差1.7M。 干扰源来自我们:960 RX RIN0+ RIN0------- RIN3+ RIN3-、
断开 RX 的100nF 电容器、测试数据30-108M 不符合标准。

请查看我们960SPEC 第7.4.11.4节中的采样频率是否由1.67M 引起。请安排分析并于明天早上12:00回复。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    似乎您忘记了附件、或者附件未上载。 您能否重新连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未找到用于插入附件的窗口,它在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    要插入附件、请选择评论框底部的"插入"选项卡。 此时会打开一个下拉列表、然后选择"图像/视频/文件"选项、并选择要上传的附件。 这样将在注释框中插入文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5775.Troubleshooting-T960-chip-EMC-problems.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息已上传、请查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    960在您的设置中使用了哪个合作伙伴串行器、正在使用什么正向通道速度和模式? 您为什么移除 交流耦合电容器? 这些电容器是器件运行所必需的。