This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:在高采样率下低电压读数不准确(3.3k SPS)

Guru**** 2796715 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351536/tla2024-low-voltage-readings-are-not-accurate-at-high-sampling-rate-3-3k-sps

器件型号:TLA2024

您好!

我尝试使用默认 FSR 设置并以3.3k SPS 的高采样率读取+85mV 的电压。 但电压读数不准确。 TLA 显示了不同的运行读数:一次运行中为150mV、下一次运行中为-83mV。

您能否建议最佳配置寄存器设置以准确读取该电压?

谢谢。

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您能否提供一个原理图、以识别电路中的任何潜在问题?

    您是否使用了逻辑分析仪来确认与器件的数字通信是否正常?

    您是否曾尝试降低采样率或使用不同的 FSR 设置?

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    1.请查看下面的 circut :

     

    2.是的。 正如我们验证的那样、器件的数字通信没有问题。

    3.我尝试了以下组合。 但无法准确读取电压。

      SPS          FSR

       3.3k          +-2.048

       3.3k          +-0.512

       3.3k          +0.256

       1.6k          +-2.048

       1.6k          +-0.512

       1.6k          +-0.256  

       920           +-0.512

       920           +-2.048

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您如何确认与器件的数字通信?

    相对于 GND、您的模拟输入似乎是单端输入、是否使用配置寄存器中的适当 MUX 设置进行读数?

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    我们使用了一个带有 I2C 解码器的示波器。 根据 TLA2024数据表、我们在示波器解码器中看到了 MUX 设置值。

    我们使用多路复用器设置 MUX[2]= 0x7来读取引脚 AIN3相对于 GND 的低电压。

    通过在外部将1.2V 馈送到 AIN3引脚、我们对读取进行了测试、我们可以在 FSR = 0x2、DR = 0x4的情况下准确读取。 仅在低压情况下出现 Faccing 问题。

    谢谢。

    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您能否提供有关低电压情况下出现的问题的更多详细信息?

    您是否正在通过 DMM 或示波器从外部探测85mV 低压以进行验证?

    奇怪的是、您可以准确读取1.2V、但如果两种情况的配置相同、则较低的电压会出现问题。

    Br、

    天使