This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:ADC 数据采集问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354838/afe58jd32-adc-data-acquisition-problem

器件型号:AFE58JD32

   我使用 AFE58JD32的 LVDS 模式进行数据采集。 我可以收集正确的斜坡数据、同步数据和偏斜数据。 收集 ADC 数据时会出现问题。

现在我有两个问题:

当我在关闭 LNA 和 LPF 后收集 ADC 数据时、数据中会有很多干扰(图1)、但斜坡数据中没有干扰(图2)。

                                                                  图1

                                                                  图2

当我启用 LNA 和 LPF、并将波形发生器连接到信号输入部分时、即使波形发生器没有输出信号、ADC 输出也将是满量程(图3)。

                                                                  图3

  以下是关于 ADC 的一些配置

ADC_CLK 为10MHz (5Msps/ch);

数据接口为 LVDS x1速率;

3.数字处理器模块和解调器 被绕过;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在 EVM 还是在您的系统中收集数据?

    您是否遵循数据表中给出的初始化顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sachin!

    感谢您的回复!

    我将在我自己的系统中按照初始化序列收集数据。 如果我不这样做、就无法收集正确的斜坡数据、对吧?

    之所以出现问题2、是因为波形发生器电缆的质量太差、引入了大量的噪声。 现在还有问题(1)找不到原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       我初始化了 AFE58JD32、完全如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道一个问题解决了.

    关于问题1:

    如何关闭 LNA 和 LPF?

    如果斜坡运行正常、则表示您的 LVDS 采集稳定、并且您不应在 ADC 数据中获得干扰信号。  

    您能否尝试不向 AFE 提供输入并进行采集?