我使用 AFE58JD32的 LVDS 模式进行数据采集。 我可以收集正确的斜坡数据、同步数据和偏斜数据。 收集 ADC 数据时会出现问题。
现在我有两个问题:
当我在关闭 LNA 和 LPF 后收集 ADC 数据时、数据中会有很多干扰(图1)、但斜坡数据中没有干扰(图2)。

图1

图2
当我启用 LNA 和 LPF、并将波形发生器连接到信号输入部分时、即使波形发生器没有输出信号、ADC 输出也将是满量程(图3)。

图3
以下是关于 ADC 的一些配置
ADC_CLK 为10MHz (5Msps/ch);
数据接口为 LVDS x1速率;
3.数字处理器模块和解调器 被绕过;