我在双极供电系统中使用 ADS1235 (AVDD = 2.5VDC、AVSS =-2.5VDC)、散热焊盘以电气方式和热方式(通过多个过孔)连接到接地层。 我的一位同行工程师刚刚注意到 ADS1235数据表规格、焊盘连接到 AVSS。 我的理解是、散热焊盘仅用于加热(它不与 ADS1235内部的 AVSS 电气连接)。
PCB 上的 AVSS 只是一条布线(而不是单独的 PCB 层或平面)。
问题:我们应该更改 PCB 布局以将 ADS1235散热焊盘连接到 AVSS、还是可以将其保持与接地平面的连接? 我们已经使用散热垫接地大约一年了、没有注意到任何与此相关的问题。