大家好、
我们计划在新设计中使用 RTD 至数字转换器 IC ADS124S08IRHBR。 该应用应在冰箱和烤箱设置(温度范围)下工作。 下面列出了我们的强制性要求。 我们需要知道此设计满足所有这些要求的天气状况。 使用该主题创建设计文件。 请对此进行设计检查、并请分享 TI 对此的建议和评论。 主要要求如下:
- RTD 应在测量中实现0.1摄氏度的精度。
- 我们使用4线 RTD (PT1000)传感器。 我们是否可以对 RTD 和热电偶使用相同的连接器、因为此转换器 IC 支持这两种连接器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们计划在新设计中使用 RTD 至数字转换器 IC ADS124S08IRHBR。 该应用应在冰箱和烤箱设置(温度范围)下工作。 下面列出了我们的强制性要求。 我们需要知道此设计满足所有这些要求的天气状况。 使用该主题创建设计文件。 请对此进行设计检查、并请分享 TI 对此的建议和评论。 主要要求如下:
尊敬的 Gopika Raj V S:
这并不完全清楚你的意图。 您是否计划使用两个 ADS124S08器件? 实际上、有足够多的输入、您可以将 RTD 和 TC (热电偶)连接到单个 ADS124S08。 无论是哪一种情况、我都建议不要在模拟接地和数字接地之间使用铁氧体。 我们已经看到、大瞬变会在接地之间产生足够的差分电压、进而损坏 ADC。 一种想法是为了布线目的将接地保持分开、以防止模拟部分和数字部分相互接入对方的域、然后在 ADC 附近将接地与0欧姆电阻器连接在一起。 但是、使用单个接地平面区域应取得良好的成功、从而更大限度地减少任何接地环路。
RTD 电路看起来非常简单。 除了您要做的事情外、我唯一建议的就是为 AIN0上的 ADS124S08 IDAC 输出添加一些输入保护。 这可以采用电阻器或二极管的形式。 我建议将 REFN0连接直接连接到模拟接地、否则您需要通过 AVSS-SW 进行连接、这将为测量增加一些额外的模拟稳定延迟。
TC 输入电路不需要激励、因为 TC 通过塞贝克效应产生自身的电压。 我建议阅读 热电偶测量基本指南 、其中还包含可与 ADS124S08配合使用的多个电路。 最常见的情况是使用内部基准进行转换和某种形式的偏置、以使 TC 保持在测量范围内。
是否计划使用 TC 进行实际的温度测量、使用 RTD 测量冷端? 正如我在开始时所说的那样,你的意图并不清楚。 对于 TC 测量、您需要测量冷端以正确补偿相对于冷端的 ADC 电压。 TC 指南中对此进行了说明。
此致、
鲍勃 B
尊敬的 Gopika Raj V S:
我要再次强调,请阅读以下指南以了解情况:
这不是一项微不足道的任务。 很容易拾取噪声、从而影响测量精度。 此外、热电偶测量的精度将与热电偶进入 PCB 的冷端的测量值成正比。
TI 还具有 C 代码温度传感库、您可以使用该库来计算温度;
此致、
鲍勃 B