This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08IRHBR 设计检查

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356222/ads124s08-design-check-of-ads124s08irhbr

器件型号:ADS124S08

大家好、

我们计划在新设计中使用 RTD 至数字转换器 IC ADS124S08IRHBR。 该应用应在冰箱和烤箱设置(温度范围)下工作。 下面列出了我们的强制性要求。 我们需要知道此设计满足所有这些要求的天气状况。 使用该主题创建设计文件。 请对此进行设计检查、并请分享 TI 对此的建议和评论。 主要要求如下:

  • RTD 应在测量中实现0.1摄氏度的精度。
  • 我们使用4线 RTD (PT1000)传感器。 我们是否可以对 RTD 和热电偶使用相同的连接器、因为此转换器 IC 支持这两种连接器?

e2e.ti.com/.../RTD-***-THERMOCOUPLE-DESIGN。pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika Raj V S:

    这并不完全清楚你的意图。  您是否计划使用两个 ADS124S08器件?  实际上、有足够多的输入、您可以将 RTD 和 TC (热电偶)连接到单个 ADS124S08。  无论是哪一种情况、我都建议不要在模拟接地和数字接地之间使用铁氧体。  我们已经看到、大瞬变会在接地之间产生足够的差分电压、进而损坏 ADC。  一种想法是为了布线目的将接地保持分开、以防止模拟部分和数字部分相互接入对方的域、然后在 ADC 附近将接地与0欧姆电阻器连接在一起。  但是、使用单个接地平面区域应取得良好的成功、从而更大限度地减少任何接地环路。

    RTD 电路看起来非常简单。  除了您要做的事情外、我唯一建议的就是为 AIN0上的 ADS124S08 IDAC 输出添加一些输入保护。  这可以采用电阻器或二极管的形式。  我建议将 REFN0连接直接连接到模拟接地、否则您需要通过 AVSS-SW 进行连接、这将为测量增加一些额外的模拟稳定延迟。  

    TC 输入电路不需要激励、因为 TC 通过塞贝克效应产生自身的电压。  我建议阅读 热电偶测量基本指南 、其中还包含可与 ADS124S08配合使用的多个电路。  最常见的情况是使用内部基准进行转换和某种形式的偏置、以使 TC 保持在测量范围内。

    是否计划使用 TC 进行实际的温度测量、使用 RTD 测量冷端?  正如我在开始时所说的那样,你的意图并不清楚。  对于 TC 测量、您需要测量冷端以正确补偿相对于冷端的 ADC 电压。  TC 指南中对此进行了说明。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。  

    我们的目的是以低于1摄氏度的精度测量温度。 我们现在处于评估阶段、必须同时检查 RTD 和热电偶并单独评估其精度。 我们的最终产品将具有这两种模式中的任何一种。 由于热电偶非常具有成本效益、我们可能会选择这种方法。 我们倾向于-50° 至+300°C 的工作范围、以及高于120°C 的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika Raj V S:

    我要再次强调,请阅读以下指南以了解情况:

    这不是一项微不足道的任务。  很容易拾取噪声、从而影响测量精度。  此外、热电偶测量的精度将与热电偶进入 PCB 的冷端的测量值成正比。

    TI 还具有 C 代码温度传感库、您可以使用该库来计算温度;

    此致、

    鲍勃 B