This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:在 JESD204C IP 内核中设置 RX 端的 M 和 S 参数的位置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357418/ads54j60-where-to-set-m-and-s-parameters-in-the-jesd204c-ip-core-for-rx-side

器件型号:ADS54J60

您好!

我们正在尝试 在 zcu102_8b_10b 的 JESD IP 内核参考中实现 LMFS:4-2-1-1。 我们想知道需要针对 RX 参数的转换器数量(M)和每转换器每帧样本数(S)设置"JESD_LINK_PARAMS.VH"中的设置(我们仅将 XCVR RX 通道用于我们的 ADC)。

在"TI_204C_IP_Ref.SV"中、我们看到可以为 TX 参数设置 M 和 S 参数:

我们想知道 RX 是否有类似的设置、或者以这种方式设置 TX 是否实现了相同的任务。

谢谢。

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这些参数不属于 IP 的 Rx 部分、因为传输层未集成到 TI JESD IP 内核中。 通道数据到样本的映射在 refdesign_Rx.SV 文件中执行。 Tx 部分包含了这些参数、因为它们需要包含在 ILAS 配置中(无论传输层是否已集成)。

    总之、对于 Rx IP、唯一重要的参数是启动链路(从而在通道上呈现数据)的参数。 实际映射是对 refdesign_rx.sv 文件进行的手动编辑。

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    我们有几个关于 LMFS=4211的 JESDMODE 寄存器的问题

    在一个表格中、我们可以看到以下内容:

    表示 LMFS=4211时该寄存器应设置为0x4

    在同一文档中、不同表格中的外观不同:

    该表说明应将寄存器设置为0x2  (JESD 模式、6-001h)。

    您能否说明 LMFS=4211的 JESDMODE 寄存器的正确值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    表14应该是正确的。 对于 LMFS = 4211、您需要写入0x4。 0x2表示 LMFS = 4244。

    谢谢!

    谢谢、

    Fadi