您好!
我们正在尝试 在 zcu102_8b_10b 的 JESD IP 内核参考中实现 LMFS:4-2-1-1。 我们想知道需要针对 RX 参数的转换器数量(M)和每转换器每帧样本数(S)设置"JESD_LINK_PARAMS.VH"中的设置(我们仅将 XCVR RX 通道用于我们的 ADC)。
在"TI_204C_IP_Ref.SV"中、我们看到可以为 TX 参数设置 M 和 S 参数:

我们想知道 RX 是否有类似的设置、或者以这种方式设置 TX 是否实现了相同的任务。
谢谢。
瑞安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试 在 zcu102_8b_10b 的 JESD IP 内核参考中实现 LMFS:4-2-1-1。 我们想知道需要针对 RX 参数的转换器数量(M)和每转换器每帧样本数(S)设置"JESD_LINK_PARAMS.VH"中的设置(我们仅将 XCVR RX 通道用于我们的 ADC)。
在"TI_204C_IP_Ref.SV"中、我们看到可以为 TX 参数设置 M 和 S 参数:

我们想知道 RX 是否有类似的设置、或者以这种方式设置 TX 是否实现了相同的任务。
谢谢。
瑞安
您好、Ryan、
这些参数不属于 IP 的 Rx 部分、因为传输层未集成到 TI JESD IP 内核中。 通道数据到样本的映射在 refdesign_Rx.SV 文件中执行。 Tx 部分包含了这些参数、因为它们需要包含在 ILAS 配置中(无论传输层是否已集成)。
总之、对于 Rx IP、唯一重要的参数是启动链路(从而在通道上呈现数据)的参数。 实际映射是对 refdesign_rx.sv 文件进行的手动编辑。
此致、
艾米特