This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:CONVST 和 NCS 之间的最长时间限制是否处于低电平?

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357481/ads9224r-limits-on-maximum-time-between-convst-and-ncs-being-brough-low

器件型号:ADS9224R

您好!  

我们正在考虑这样一种设计、即同时从 至少3个 ADS9224R 中进行采样、并通过 F28379D 上的 UPP 接口从所有6个通道中提取数据。 目标是使所有6个通道都实现高于500ksps 的采样率。

注1:我知道 UPP 不会出现在未来的 TI 开发中、这是我们可以接受的。

注2:将 F28379D 上的内部 ADC 用于此功能不可行。

我的方法如下:

1)将 ADS9224R 的所有 CONVST 输入连接在一起、以便所有 ADC 的转换启动同时发生。

2)通过并行接口使用区域2数据读取方法,让 DSP 设置 ADC#1上的 nCS 引脚,并接收来自 ADC #1的所有传输数据。 一旦接收到所有这些数据、将 nCS#1置为高电平、然后将 nCS#2置为低电平以从 ADC#2读取数据、获取数据、然后为 ADC #3重复该过程。

3)因此、在10.5个时钟周期+一些延迟后、我应该具有来自6个同时采样通道的可处理数据。 如果这个结论是错误的、请更正我。

我的问题、我认为这仅与区域2 :ADS9224R 的数据表指出, TD_CONVST_CS 是"延迟时间:CONVST 高电平至 CS 下降,用于区域2传输",我认为这是指在 CONVST 高电平之后,我不能使 CS 引脚处于低电平至少180 ns。 另一方面、CS 引脚必须拉低才能开始数据传输的最长时间吗?

例如、假设在2µs 变为低电平之前经过一段时间。 ADS9224R 认为这可以接受吗? 在我看来、情况就是这样、但如果不是这样、我需要重新思考我针对此设计的方法。

此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您在上面概述的方法听起来很好。  我们不是 UPP 专家、因此如果出现问题、需要联系 F28379D 人员。  如果您全速运行 ADS9224R、则需要遵守180nS MAX 高电平时间。  您的2us 延迟情况应该没问题。