This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADC 输入前的分压器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358446/ads7952-voltage-divider-before-adc-input

器件型号:ADS7952

大家好!
在我的应用程序中、所有模拟输入都介于0和+3V3之间。

ADS7952最多可以使用 Vref +3V 工作。 如果我在输入缓冲器后制作分压器、您会注意到有什么问题吗?

是否需要额外的级缓冲器?
下面是电路

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    您是否可以将 R401/402 C218放在 U24的引脚3 (IN+)侧、然后如图66中 AINP 上所示添加 Rfilt 和 Cfilt?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这会对输入信号电平产生明显的影响。  您是否知道建议的设置不能正常工作的原因?

    非常感谢

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    是-每个输入通道都将看到分压器电路。  您运行 ADS7952的速度有多快?  所拥有的电路将影响 ADC 的采样/保持、因此您 可能需要在采集阶段有更多的时间。