This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:数据输出格式与放大器;低频波形

Guru**** 2467050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358804/ads54j69-data-output-format-low-frequency-waveform

器件型号:ADS54J69

尊敬的 TI 团队:

在我们由 ADS54J69制成的电路板中、函数发生器低频(1MHz 脉冲)输入的输出如下所示(图1)。
同一函数发生器的示波器输出如所示(图2)。


ADS54J69模拟输入与 EVM 板相同的通信模式电路(图5)。
为什么低频输出会有不同的测量结果?

此致、

dkkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们已经发送的模拟输入电路图有一个问题、因此我们将按如下所示重新发送。

    此致、

    dkkim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dong-guen、

    直流块电容器导致波形斜升。  如果您在 ADC 的输入端进行探测、则在 ADC 的输出端看到的输入应该与相同。  请使用正弦波进行尝试、您将看到 ADC 会根据需要工作。

    Regrds、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff Roth:

    我知道、直流块电容指的是发送的电路中的 C152和 C153。
    即使用0欧姆替换此直流电容器、也会发生相同现象。
    此外、如果您提供 SignWave、没有问题。
    此直流电容器的 ADC 侧出现问题。
    在我看来、这似乎是通信模式阻抗匹配电路中出现的问题。
    您对此问题有何看法?

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff Roth:

    如果将直流电容器(C152、C153)替换为0欧姆、则波形会得到改善、如下所示、但并不完美。
    此外,我在直流电容之后调整了峰值电路值。
    它不会产生效果。

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DKKIM,

    您可以在130和131下测量共模、以验证共模是否为2.1V (由器件提供)。

    变压器本质上采用交流耦合、并且方波频率太低而无法干净通过。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff Roth:

    在下面的 TI EVM 电路板电路中、所有电路的阻抗均为50欧姆、而射频变压器(ADT1-1WT1)为75欧姆。
    在我看来、RF 变压器应该是50欧姆的 ADT1-1+。


    应用 ADT1-1WT1是否有特殊原因?

    还是类型错误?

    此致、

    DKKIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DKKIM,

    设计和构建该板的人员不再在组中、因此我们只能猜测为什么要做出该决定。  最好的猜测是他们希望获得1WT 比1的更高的终端频率、但这只是猜测。

    此致、

    Geoff