This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:CLGA 和 CCGA 的热性能信息

Guru**** 2542900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351202/adc12dj3200qml-sp-thermal-information-for-clga-and-ccga

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

团队成员  

根据数据表、 CLGA 和 CCGA 的热性能信息相同。 是这样吗?

在我看来、 CCGA 有焊接列、而 CLGA  没有焊接列。 焊料柱是否可以不对热阻抗产生任何差异?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noriyuki-San、

    数据表热性能表包含一个脚注、清楚地指示了 LGA 和 CGA 之间的差异。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    您是指下表吗?  我可以看到有关结至外壳(底部)热阻的脚注、但 我找不到有关 theta_ja 等其他参数的任何描述。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noriyuki-San、

    是的、这是表格。

    θ JA 是表中的第一个参数。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    抱歉、请让我再问一次。 根据结至外壳(底部)热阻表以外的不同、CLGA 和 CCGA 的热性能信息相同。 是这样吗?

    客户可能会询问此问题、因为 CCGA 和 CLGA 封装不同。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki-San,

    我认为、数据表中没有很好地强调的是 、客户不应购买 CLGA 封装器件、除非他们了解需要在该器件上放置自己的焊球或列。

    请参见上面的注释2。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    客户的原始要求是确认 以下 CLGA 和 CCGA 的热性能信息是否正确。

    我理解这些信息是正确的。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noriyuki-San、

    是的、此信息正确。

    此致、

    Rob