请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 在我使用软件时发现、当我将"采样/通道"设置为超过460000时、可能会发生数据无法读取、检索数据需要很长时间。 (如图1所示)
这个过程是很长的。 (如图2所示)
我想知道如何解决它。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我使用软件时发现、当我将"采样/通道"设置为超过460000时、可能会发生数据无法读取、检索数据需要很长时间。 (如图1所示)
这个过程是很长的。 (如图2所示)
我想知道如何解决它。
感谢 Ryan 的回复
在项目中、我必须使用大于10K 的"日期速率"、持续采样10分钟、然后输出并存储数据。
因此我设置16k (SPS)* 10 (min)* 60 (s)=9600k (每通道采样数)、发现这不可行(样本大小超过 EVM-PDK 主板上的内存限制)。
如果我使用"连续"测量方法减少每通道的样本数、则测量和记录达到10分钟、但我发现使用"连续"时无法保存。
如果我使用 SPI 等其他通信方式、有没有解决方案?或者有没有其他解决方案?