This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK 软件

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356596/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk-software

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK

在我使用软件时发现、当我将"采样/通道"设置为超过460000时、可能会发生数据无法读取、检索数据需要很长时间。 (如图1所示)

这个过程是很长的。 (如图2所示)

我想知道如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    感谢您的发帖。  

    似乎请求的样本大小超出了 EVM-PDK (MMB0)主板上的内存限制。 450,000点足以存储近30秒的数据。  我不确定具体的限制、但建议将捕获尺寸减小到每通道小于100k 个样本。 这应该是用于 ADC 信号链时域和频域分析的足够数据。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的回复

    在项目中、我必须使用大于10K 的"日期速率"、持续采样10分钟、然后输出并存储数据。
    因此我设置16k (SPS)* 10 (min)* 60 (s)=9600k (每通道采样数)、发现这不可行(样本大小超过 EVM-PDK 主板上的内存限制)。

    如果我使用"连续"测量方法减少每通道的样本数、则测量和记录达到10分钟、但我发现使用"连续"时无法保存。

    如果我使用 SPI 等其他通信方式、有没有解决方案?或者有没有其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    遗憾的是、我们无法为收集和存储此类大量数据提供支持。

    此致、

    瑞安