This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551:在 VDD 之前为 DIN 加电

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361597/dac7551-power-up-din-before-vdd

器件型号:DAC7551

您好、团队成员:

我的客户希望在 VDD 之前将数字输入(SCLK、SDIN、SYNC)上拉至3.3V。 上电序列如下所示。

但它们会同时为 DIN 和 IOVDD 供电。

在数据表中、DIN 的绝对最大值为 VDD + 0.3V。

但数据表也指出:

在任何其他引脚(例如 VREFH)拉高之前、应应用 VDD 和 IOVDD。
VDD 与 IOVDD 的上电序列无关紧要。
因此、IOVDD 可在 VDD 之前启动、反之亦然。

如果 IOVDD 已上电、客户是否可以在 VDD 之前上拉 DIN?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于内部电平转换器将 IOVDD 电源上的输入转换为 VDD 电源、因此在 IOVDD 和 VDD 都导通之前、不应上拉输入。  

    此致!

    卡琳恩