Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP, DAC5675A-SP, AFE11612-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE11612-SEP 主题中讨论的其他器件:ADC128S102-SEP、 DAC5675A-SP、
在分析 IC 数据表并将其与 TI 产品选择器列表中的其他 ADC 和 DAC 进行比较时、有人提出了一些疑问。
请为其提供解决方案。
应用:用于控制和监控霍尔效应锁止器的电源处理单元的信号。
澄清说明:
- 由于 IC 具有内置的温度传感器、IC 的精度是否取决于温度、或者这是一项功能?
- 是否存在高功率耗散因而导致温升更高的情况?
- 尽管与 ADC 和 DAC、例如 ADC128S102-SEP、ADC128S102QML-SEP、DAC5675A-SP 等相比、AFE11612-SEP 的功能更强大、但为什么成本方面有显著的差异? 您能解释一下。