This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:噪声或干扰

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP, DAC5675A-SP, AFE11612-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360025/afe11612-sep-noise-or-interference

器件型号:AFE11612-SEP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102-SEPDAC5675A-SP

在分析 IC 数据表并将其与 TI 产品选择器列表中的其他 ADC 和 DAC 进行比较时、有人提出了一些疑问。

请为其提供解决方案。

应用:用于控制和监控霍尔效应锁止器的电源处理单元的信号。

澄清说明:

  1. 由于 IC 具有内置的温度传感器、IC 的精度是否取决于温度、或者这是一项功能?
  2. 是否存在高功率耗散因而导致温升更高的情况?
  3. 尽管与 ADC 和 DAC、例如 ADC128S102-SEP、ADC128S102QML-SEP、DAC5675A-SP 等相比、AFE11612-SEP 的功能更强大、但为什么成本方面有显著的差异? 您能解释一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hridya:

    1)内置温度传感器是一项功能。 该器件不会根据温度更改输出。  

    2) 2)您可以在数据表中看到功率耗散特性。 DAC 空载时、最大功耗为120mW。 在开发该器件时、低功耗不是问题、但它不会成比例地增加温度。 请注意、该器件相当大且具有一个大散热焊盘。 这有助于保持低温度。

    3)价格差异来自评级。 -SEP 的辐射耐受性小于-SP。 因此、尽管 AFE 的功能要多得多、但 AFE 的成本仍低于 DAC。  

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TI 支持团队 Banglore 那里得到的信息显示 IC 取决于温度、因此会影响芯片的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hridya:

    我看到你现在开始问什么了。 如果器件发热、它将遇到温度漂移的问题。 您可以在电气特性表中看到有多少温度漂移。

    谢谢。
    埃林