This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:DCLKIN 上的抖动

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357806/adc3683-jitter-on-dclkin

器件型号:ADC3683

尊敬的 TI 团队:

数据表中规定 DCLKIN 上的抖动不得高于+/-50ps。 在我们的设计中、ADC 采样时钟和 DCLKIN 时钟将由 FPGA 驱动频率对齐。 然而、如果从 FPGA 驱动 DCKLIN 时钟、遵守+/-50ps 抖动规格将极具挑战性。 在我们的设计中、ADC 采样时钟为10MHz、我们将使用单线 LVDS 输出(16位)和80MHz DCLKIN。


为了便于理解、我们提出了以下问题:
-如何指定+/-50ps 抖动(均方根或峰峰值)?
数据表中说明 DCLKIN 抖动是允许的最大值,不随采样率变化。 您能否解释一下为什么 DCLKIN 抖动不随采样率变化?
-抖动值是否随 DCLKIN 频率缩放?
-从技术的角度来看,您能不能提供一个功能说明 DCLKIN 时钟信号如何在片上使用以及为什么抖动如此重要? 如何实现从 ADC 采样时钟域到 DCLKIN 时钟域的数据传输?
-是否有描述片上时钟架构和实现的功能方框图(CLK 采样时钟、DCLKIN、DCLK、FCLK)。 时钟是如何派生的以及彼此之间是如何相关的?
-您能否解释一下如果应用抖动约为150ps...200ps rms 的 DCLKIN 信号会发生什么情况?

提前感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们仍在讨论这些关于设计的主题。 请给我们几天的时间。 我们将在星期四结束时返回报告。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉没有报告。 我们将继续与设计部门合作、研究如何清楚地解决上述问题。

    此致、

    德鲁