This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:AFE 输出测试模式数据中的问题

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353879/afe5816-problems-in-afe-output-test-pattern-data

器件型号:AFE5816

大家好!

我正在尝试使用测试模式来验证 AFE 的输出。 我想通过 ILA 检查输出数据、时钟如下所示:ILA clock = 280MHz AFE input clock = 10MHz 它已设置为14bit 1X 串行化。

在切换模式中、正如数据表中、我们可以看到数据在 DCLK 的中心发生变化。 然而、在 RAMP 和 SYNC 中、观察到一些数据在 DCLK 边沿发生变化。 潜在的问题和解决方案是什么?

1)同步模式 (工作错误)

2)切换模式(效果良好)

3)斜坡模式 (工作错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、s_AFE_DCLKP 是我的 dclk、s_AFE_FCLKP 是我的 fclk、(0)是来自 AFE 的输出数据。  

    这些是我的寄存器设置序列、

    1) 1)硬件复位信号长达100ns

    2)

    寄存器1,值14

    寄存器41,值8000

    寄存器42,值8000

    寄存器41,值0000

    寄存器42,值0000

    注册3,值2010

    寄存器4,值0001

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查 ADC 电源是否干净?

    还可以检查 ADC_CLK 是否未损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的 ADC 电源没有问题、这是我的 ADC_CLK。

    出什么问题了吗?

    在数据表中、所需的 ADC_CLK 为  

    1) 1)共模电压= 0.7V

    2)差动摆幅= 0.35V

    这是我的电源 ADC_CLK、

    1) 1)共模电压= 750mV

    2) 2)差分摆幅= 0.4V


    我没有解决上面提到的问题。 是否有解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是与 FPGA 相关的问题。 设备的行为不应与此类似。

    器件 DCLK 将位于70MHz,您正在280MHz ILA 时钟中采样。 由于这个分辨率、捕获的数据看起来可能不正确。  

    1)您是否可以在范围内的设备输出中检查此数据以验证相同的签名? 这是为了验证设备输出是否符合预期。

    2)您可以将 ILA 时钟更改为560MHz 并再次检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我根据您告诉我的更改再次进行了尝试

    为便于国际法协会 决议,

    FCLK = 7.85714MHz

    DCLK = 55MHz ( 14位1X 串行化。)

    ILA = 440MHz

    不过、测试图形之间仍然存在差异。

    借助更好的 ILA 分辨率、斜坡模式和同步模式中仍然存在时序错误。

    这是我的关于 LVDS 代码和 ILA 的 VHDL 代码。

    是否有什么问题导致这种差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用更新后的 ILA 频率现在,您可以看到数据没有在时钟边沿中改变.  

    您正在观察到与时钟有关的数据变化的一些差异。 这可能是采样时钟(ILA 时钟)的量化造成的。 如果数据在 ILA 时钟采样时发生变化、一旦 ILA 时钟不确定、可能会出现问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    数据在时钟边沿不会改变。

    但是、测试图形之间的时序是不同的。 这样做的原因是什么?

    即使寄存器设置或时钟没有错误、时序是否可能不完全匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能存在轻微的时序不匹配。 此外、每条路径的 FPGA 延迟也会产生影响。 一旦你捕获的 LVDS 数据,你应该不会面临任何问题.