This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:I2C 线路的上拉电压与 VDD 电源不同

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363035/ads1114-different-pull-up-voltage-for-i2c-lines-than-vdd-supply

器件型号:ADS1114

I2C 线路是否可以上拉至3.3V、同时仍通过5V VDD 电源为 ADS111X IC 供电? 这样便可在无需电平转换器的情况下实现直接微控制器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    不幸的是、这不会完全起作用。
    ADS1114的数字输入电平为 VIH=0.7 x VDD。 如果您的 VDD = 5V、那么 VIH = 3.5V、这比3.3V 大。
    如果 MCU 输入可以承受5V 电压、则可以将 I2C 线路拉高至5V。 这样电平转换就能正常工作。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您想指示如果 在5V VDD 上拉至3.3V、输入将始终读为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    在这种情况下、输入读数可为高电平或低电平、因为使用5V VDD 时、3.3V 输入电平将处于未定义的逻辑输入电压范围内。

    此致、
    约阿希姆·武尔克