This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:ADS127L18的 DCLK 是持续时钟还是突发时钟?

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360399/ads127l18-is-the-dclk-for-ads127l18-a-continues-clock-or-burst-clock

器件型号:ADS127L18

我能否使用 DCLK 来驱动 FPGA 逻辑、它需要是一个连续时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daran、

    该应用程序工程师是 OOO 本周,他将在下周一(5月13日)回来,请期待他的回应延迟,谢谢。

    此外、如果您可以将您有关同一 ADC 的所有问题发布到论坛的同一主题中、那将非常好。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daran、

    是的、只要 ADC 持续转换数据、DCLK 和 FSYNC 时钟都是连续时钟。  这些时钟空闲的唯一时间是当 ADC 用于启动/停止模式时。  数据表中的图5-2显示了时序关系、其中 FSYNC 等于数据速率、DCLK 取决于内部寄存器设置。

    是的、此时钟适合连接到 FPGA 以传输数据。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好

    关于这一点的后续问题:

    如果我将器件配置为使用菊花链或较少的 DOUT 信号、则每个 DOUT 将为多个通道承载多个24位数据。 对整个帧进行一次 Fsync 切换、或对每个样本进行多次切换。 (假设所有相同的采样率)

    例如:如果我将器件配置为使用 DOUT[1]:0、则所有8个通道数据都将通过2根导线发出、每个 DOUT 每根导线传输4个24位数据。 在这种情况下、帧同步会切换4次、还是每个采样间隔仅切换1次?

    谢谢

    达兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daran、

    Fsync 始终以数据速率切换、与单个 DOUT 线路上的多路复用通道数无关。  在您的示例中、单个 DOUT 上有4个通道的24b 数据、Fsync 将仅切换1次。   

    Fsync 的上升沿指示新转换数据开始。  当 ADC 处于连续转换模式时、Fsync 和 DCLK 均为连续时钟。

    此致、
    基思