This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:VREFIO 引脚电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363007/dac80502-vrefio-pin-current

器件型号:DAC80502

大家好、

我们将在外部基准模式下使用 DAC80502。

关闭电源后、电压会按 VDD 和 VREFIO 的顺序下降。

此时、电流从 VREFIO 引脚通过 ESD 保护二极管流向 VDD 引脚、但使用限流电阻器将其抑制到10mA 或更低。

然而、当 VDD 引脚电压下降至大约2V 时、大约100mA 的峰值电流将流动。 即使 VREFIO 引脚的电容降至0.22uF、也会产生约40mA 的峰值电流。

该峰值电流是否会影响 IC 的可靠性?

它是否违反数据表中10mA 的输入电流额定值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DAC 的输入不得超过 VDD。 即使要保持较低的电流、我们也不建议超过任何最大额定值。 按照 VDD 和 VREFIO 的顺序反复将器件断电将使器件承受应力。 随着时间的推移、这可能会导致性能下降或损坏。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    当 VDD 大约为2V 时、会出现该峰值电流。
    我认为它从电容器流入 IC、因此我无法限制它。
    该电流是否对应于额定10mA?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、基准需要满足10mA 电流限制和绝对最大额定值中的电压限制、以确保器件随着时间的推移的可靠性。  

    是否无法调整断电序列以使基准在 DAC 之前断电?

    此致!

    K·琼斯