主题中讨论的其他器件:ADS1278、、 ADS127L11
我尝试安装与 ADS1278V2EVM-PDK 配合使用的软件(Setup_ADS1278_evm.exe)、但收到以下错误信息:
我仅此驱动程序有问题。 其余软件将顺利安装。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试安装与 ADS1278V2EVM-PDK 配合使用的软件(Setup_ADS1278_evm.exe)、但收到以下错误信息:
我仅此驱动程序有问题。 其余软件将顺利安装。
我应该已经添加了一些计算机配置信息:
第13代英特尔酷睿
i7-13700 2.10 GHz 处理器
已安装的 RAM 32.0 GB (31.7 GB 可用)
系统类型 64位操作系统,基于 x64的处理器
Windows 11企业版
版本23H2
安装于2024年1月18日
操作系统版本22631.3447
体验 Windows 功能体验包1000.22688.1000.0
你好、William、
是的、我们最近发现部分驱动程序未正确包含在安装包中。 我们正在进行更新、但可能会在5月底之前、才会在产品文件夹页面上发布此更新。
同时、也有 一种权变措施。 首先、安装 ADS127L11EVM-PDK-GUI 软件包。 此 EVM 使用与 ADS1278EVM-PDK 相同的驱动程序。 安装这些之后、您应该能够重新安装 ADS1278V2EVM-PDK-GUI。
此致、
N·基思
精密 ADC 应用
您好、William、
安装 ADS1278软件时仍可能出现错误、但如果 ADS127L11EVM-PDK-GUI 安装正确、则应已安装必要的驱动程序。
您是否尝试过使用 ADS1278 GUI 连接到 EVM?
若要手动安装驱动程序(您将需要使用 L11文件夹中的版本)、请导航至以下目录并启动 driverInstall.exe 文件:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS127L11 EVM\PHI Driver
此致、
基思