This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278EVM-PDK

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361732/ads1278evm-pdk-ads1278evm-pdk

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278、、 ADS127L11

我尝试安装与 ADS1278V2EVM-PDK 配合使用的软件(Setup_ADS1278_evm.exe)、但收到以下错误信息:

我仅此驱动程序有问题。 其余软件将顺利安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经添加了一些计算机配置信息:

       第13代英特尔Registered酷睿Tmi7-13700  2.10 GHz 处理器
    已安装的 RAM   32.0 GB (31.7 GB 可用)
    系统类型   64位操作系统,基于 x64的处理器

    Windows 11企业版
    版本23H2
    安装于2024年1月18日
    操作系统版本22631.3447
    体验 Windows 功能体验包1000.22688.1000.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    是的、我们最近发现部分驱动程序未正确包含在安装包中。  我们正在进行更新、但可能会在5月底之前、才会在产品文件夹页面上发布此更新。

    同时、也有 一种权变措施。  首先、安装 ADS127L11EVM-PDK-GUI 软件包。  此 EVM 使用与 ADS1278EVM-PDK 相同的驱动程序。  安装这些之后、您应该能够重新安装 ADS1278V2EVM-PDK-GUI。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我已卸载 ADS1278V2EVM-PDK-GUI、已安装 ADS127L11EVM-PDK-GUI、并且未出现错误、已重新安装 ADS1278V2EVM-PDK-GUI 并获得相同的错误。

    是否可以仅下载并安装驱动程序?

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    安装 ADS1278软件时仍可能出现错误、但如果 ADS127L11EVM-PDK-GUI 安装正确、则应已安装必要的驱动程序。

    您是否尝试过使用 ADS1278 GUI 连接到 EVM?   

    若要手动安装驱动程序(您将需要使用 L11文件夹中的版本)、请导航至以下目录并启动 driverInstall.exe 文件:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS127L11 EVM\PHI Driver

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 ADS127L11和 ADS1278软件后、尝试连接到硬件时出现此错误。

    PHI 插接至 USB。 此错误之后、PHI 上的所有 LED 都会熄灭。

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    是否已将外部电源连接到 EVM?  建议值为+6V 和500mA。

    此外、确保在软件启动期间没有其他测试设备连接到 EVM。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有连接任何外部信号源;否则我的配置与您在上面发布的配置匹配。

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    或许可以尝试使用其他 USB 端口、并尝试使用其他 USB 电缆。  这似乎是 USB 连接的硬件问题。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith、

    我已将其插入外部 USB 集线器。 我直接将它插入到计算机中、它可以正常工作。

    威利