This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:REFC_x 上有直流偏置时 ADS8556的电容值

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363985/ads8556-ads8556-capacitor-values-with-dc-bias-on-refc_x

器件型号:ADS8556

大家好、我要查询采用0603封装的10uF X7R 10V 电容器 REFC_x (A、B、C)上的电容变化。

采用3.3V 直流偏置时、电容降至 6.1uF。  

在发生这种电容变化时、是否可以使用该器件?

电流设计使用10uF X7R 50V 电容器1206封装、在3.3V 直流偏置时具有较低的 C 压降、几乎可以忽略不计。

与使用1206封装相比、使用0603或0805减小环路面积时、是否应考虑 ESL 参数?

为了实现 ADS8556的最佳性能、应该如何选择10uF 电容器、即参数?

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。  您看到的电容压降非常单一、因为我们建议在 REFC_x 引脚上使用10uF 去耦电容器。  我建议使用 与 ADS8555EVM-PDK REFC_x 引脚:CL21A106KAFN3NE (CAP、CERM、10uF、25V、+/- 10%、 X5R、0805)。 如果使用像0603这样尺寸更小的电容器、则需要使用额定电压更大的电容器、以补偿更陡的降额曲线。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha、

    我正在审查先前的设计、但 X5R 的温度和特征范围不在规格范围内。 首选是 X7R。 尽管 X7R 不可用或不需要、X5R 仍是不错的选择。 我有一个非常紧密的设计、在这个设计中将封装尺寸从1206减少至0805很好、最好是0603。

    1.是否可以增加10uF 值以防止下降到低于某个值?

    2. REFC_x 引脚的电容建议范围是多少?  

    3.在直流偏置和 TEMP 范围内满足 ADS8556工作条件的可接受 C 压降是多少。

    4.如何推导10uF 电容值以获得最佳性能?

    与0603相比、1206封装的 ESL 以及环路面积是否有任何重大影响。

    我想使用更小的元件以及具有更好的 TEMP 和直流偏置的元件、希望业界继续谨慎地开发元件。

    在 设计复杂系统的过程中、我相信如果拥有完整的设计标准、必然会使我们的决策更加容易。 作为设计工程师、我们从未生活在一个完美或理想的世界中、但是我们可以使用可用的元件尽可能地进行设计、并根据逻辑进行权衡、以获得更好的适配性和性能。

    我非常感谢您的见解、并期待 您的回复。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的详细信息。 去耦电容值由 ADC 采样电容器和内部基准缓冲器引起的开关电流决定。 在 REFC_x 引脚上可以使用的最小有效电容如下所示、 4.7 μ F ,因此您以前提到的0603电容器应该没有问题。 这是数据表针对所需的去耦电容器定义的唯一参数。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    萨米哈