大家好、我要查询采用0603封装的10uF X7R 10V 电容器 REFC_x (A、B、C)上的电容变化。
采用3.3V 直流偏置时、电容降至 6.1uF。
在发生这种电容变化时、是否可以使用该器件?
电流设计使用10uF X7R 50V 电容器1206封装、在3.3V 直流偏置时具有较低的 C 压降、几乎可以忽略不计。
与使用1206封装相比、使用0603或0805减小环路面积时、是否应考虑 ESL 参数?
为了实现 ADS8556的最佳性能、应该如何选择10uF 电容器、即参数?
此致、
大卫