Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131E08EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS131E08
您好!
如所附图所示、当我设置寄存器时、测试信号的正确幅度是多少?
它是1.67V ((4 - 0)/ 2.4)
但测量结果约为0.0034V。
JP7被设定为1-2、而 JP1被设定为2-3。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
您好!
如所附图所示、当我设置寄存器时、测试信号的正确幅度是多少?
它是1.67V ((4 - 0)/ 2.4)
但测量结果约为0.0034V。
JP7被设定为1-2、而 JP1被设定为2-3。
此致。
您好、DK2:
感谢您的更新。 我会指出一件事。 默认情况下、EVM 会安装 TPS73230 for U6、它会为 ADS131E08 ADC 的 AVDD 生成+3V 电压、但您已经在寄存器映射中选择了4V 内部基准电压、该电压应该仅在 AVDD 为+5V 时使用。 如果需要4V 基准电压、您可以将 EVM 上的 TPS73230替换为 TPS73250。
Br、
戴尔