This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:测试信号振幅

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364975/ads131e08evm-pdk-test-signal-amplitude

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131E08

您好!

如所附图所示、当我设置寄存器时、测试信号的正确幅度是多少?

它是1.67V ((4 - 0)/ 2.4)

但测量结果约为0.0034V。

JP7被设定为1-2、而 JP1被设定为2-3。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我查看了数据表。

    我确认了以下信息。

    0:1 ×μ s–(VVREFP–VREFN)/2400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DK2:

    感谢您的更新。  我会指出一件事。 默认情况下、EVM 会安装 TPS73230 for U6、它会为 ADS131E08 ADC 的 AVDD 生成+3V 电压、但您已经在寄存器映射中选择了4V 内部基准电压、该电压应该仅在 AVDD 为+5V 时使用。 如果需要4V 基准电压、您可以将 EVM 上的 TPS73230替换为 TPS73250。

    Br、

    戴尔