This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:上电/复位校准和数据表 INL 测试设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363185/adc3683-power-on-reset-calibration-and-datasheet-inl-test-setup

器件型号:ADC3683

我们尝试通过使用代码校正技术来提高 ADC3683的 INL 性能。  在我们的测量中、我们通常会看到 INL 幅度大于 ADC3683数据表中报告的典型值、并且测试运行之间 INL 特性的变化至少为+/-4 LSB、尽管此时我们在每个测试运行开始时发出软件复位命令。 我们使用 EVM 平衡-非平衡变压器输入来生成具有高阶 ADC 测试滤波器和正弦激励的 INL 图。  采样时钟由高性能时钟源生成。  这就引发了许多有关 ADC3683行为的问题。

我们测得的一个典型 INL 结果为:

尽管进行了下电上电后、新 INL 测量值与上述测量值之间存在以下差异:

1) 1)   数据表第24页的这张图是使用 EVM 电路(包含会增加一些非线性的平衡-非平衡变压器)生成的还是使用的特殊电路?

2) 2) ADC 上电校准是否预计会在每次启动时产生相同的 INL 特性? (一. e 表示确定性)  

"应用硬件复位。 在硬件复位被释放后、缺省寄存器从内部熔丝中载入
并启动内部上电电容器校准。 该校准大约需要200000个时钟
"。 页 G 72  

3) 3)软件复位(写入 REG 0x0)是否触发校准例程、或者这仅由硬件复位触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您观察的典型 INL 值是什么? 在获得典型 INL 图之前、是否正在写入任何寄存器? 另一个 INL 图是在下电上电后直接出现还是正在执行任何寄存器写入?

    您能否提供有关如何采集 INL 的任何其他详细信息?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们观察到的典型 INL 的幅度是~+/-10 LSB。   

    我们 在+1dBFS 下提供942.477796kHz 的正弦波、并使用 Doernberg、Joey 等人的累积直方图方法。 "对模数转换器进行全速测试。" 《IEEE 固态电路杂志19》(1984年):820-827。  在~ 1.278e8 样本上。  正弦波由 LC17T-1.25M-50-5294A 滤波器(17极切比雪夫低通1.25 MHz -3dB)的 ADC 测试滤波器进行滤波。  使用平衡-非平衡变压器路径将该正弦波输入到 EVM。    

    ADC 设置为18位2W 模式。

    我们做了进一步测试并观察到、如果连续执行5次 INL 测试而不进行下电上电或切换复位 寄存器(0x0) 、则 INL 稳定在平均值±1.5 LSB 以内。但是、如果我们通过切换复位 寄存器来发出复位命令、下一次 INL 测量值为之前5个结果平均值的+/-4LSB。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在前5次连续测试之前、您具体是如何配置器件的? 只是一个硬件复位? 是否有寄存器写入操作? 我正在尝试在进行软件复位之前确认器件的确切状态。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DREW、 通过查看代码、我看到了一些配置错误、其中由于电子保险丝地址不正确、输出位映射从未设置。  目前、该规范具有以下功能:

    0x0 <= 1 (如果设置为复位器件、在5个运行期间、此行会被注释掉、我没有静止器件)

    等待  

    0x07 <= 0x2B

    0x07 <= 0x01 (对于电子保险丝、此处地址错误、应为0x13)

    等待

    0x07 <= 0x00

    0x1b <= 0x80

    通过扫描数据表、我无法看到默认输出映射是什么、大概"001:2线制、18位和14位"、或者我们将无法获取有效数据。  此代码在每次实验运行开始时运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将该地址更改为0x13并运行电子保险丝后、是否发生了任何更改、或者您仍然看到相同的结果?

    此致、

    德鲁