This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12dj5200rf 异常状态

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354428/adc12dj5200rf-adc12dj5200rf-abnormal-status

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK04832

您好!

我正在使用 adc12dj5200芯片来生成10G 采样率。 ADC 的配置为 jmode0、K=4、sysref = 31.25MHz,LANE_RATE=10Gbps。ADC 的采样时钟由 LMX2594的 RoutA 生成、sysref 由 RoutB 生成。 lmx2594的 fosc 是从 lmk04832生成的100MHz。这三个芯片的寄存器配置如下:

LMK04832  

e2e.ti.com/.../lmk04832_5F00B0657F67505B_.txt

lmx2594的 SYNC 引脚信号由 lmk04832的 sdclkout1提供、频率为31.25MHz。SYSREFREQ 引脚信号由 sdclkout5以31.25MHz 的频率提供。

LMX2594配置:

e2e.ti.com/.../lmx2594_5F00_240425.txt

adc12dj5200配置:

根据上述文件配置三个芯片后、回读 FPGA 中 JESD204b 内核的寄存器0x038值为0x10001、值0x03c 为 eeee、表示 jesd204b 的链路已正常建立。 但当我在 adc12dj5200中读回寄存器0x208时、我回读的值是0x64、这表示 LMCF 和 sysref 的相位未对齐。 您能帮我解决这个问题吗?

此致、

小辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、以上陈述中有错误。 我使用了 jmode1而不是 jmode0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、从 FPGA 到 ADC 的 SYNC 信号始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能回答这个问题吗? 当我读取0x2C1寄存器时、它读取的值为0x08、表示 LINK_ALARM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaxin:

    对于延迟深表歉意、如 ADC REG 0x208的状态所示、您没有正确捕获参考频率的可能原因是您的参考频率不符合 ADC 的设置和保持时间要求。 您能否确认您是使用连续参考频率交流耦合还是脉冲参考频率直流耦合? 此外、ADC 的一些内部功能有助于以极高的采样率采集参考频率。 请查看 ADC 数据表的第7.3.6.3节、sysref 校准有两种方法:sysref 窗口化和自动 sysref 校准、我认为这两种方法应该起作用。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我现在发现了这个问题、LMX2594的 ROUTB 没有输出31.25MHz 的 SYSREF 信号。我发现、当我将 RoutB 设置为 DCLK 作为 RoutA 时、它有输出、但当我将 Routb 设置为 sysref 时、没有输出。 您能否帮助我找到 LMX2594未根据上面提供的 LMX2594配置输出 RoutB 的原因?

    此外、您是否提到"有两种 sysref 校准方法、sysref 窗口化和自动 sysref 校准"意味着这两种方法、只需选择一种就行了? 换句话说、如果我选择 Sysref 窗口模式(读回寄存器 0x2C、0x2D​​和0x2e 以配置0x29)、那么我是否不需要使用自动 Sysref 校准模式?

    此致、

    夏新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果使用 ADC GUI 对 EVM 进行编程、则 lmx2594的 RF out B 默认断电、要将其打开、可以转到 LMX2594选项卡并取消选中断电复选框。

    是的、有两种不同的方法、您只需选择一种方法即可。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    我发现当 adc12dj5200中的寄存器0x208的值为0x64时、我可以获取波形。 我可以问一下发生了什么情况吗? 我不知道以这种方式获取的波形是否正确。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaxin:

    0x64是 ADC 的有效运行模式。 我感到困惑,为什么你认为这是无效的? 您能再详细说明一下您的问题吗?

    谢谢!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    0x64表示对齐的位为零。 这种状态是否正常?

    我使用了两种参考频率模式,连续模式和中继器模式,这两种模式都导致了这种情况。

    当我使用中继器模式时、SYSREFREQ 引脚使用31.25MHz。 当我使用连续模式时、SYSREFREQ 引脚设置为高电平。 此设置可以吗?

    此外、我的 lmx2594的时钟源是100MHz、而 ADC 的 sysref 输出为31.25MHz。 由于100不是31.25的倍数、是否会导致

    相位不稳定?

    此致、

    夏新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaxin:

    很抱歉给女儿打电话。 如果 sysref 被正确使用、那么对齐的位应该被设定为1。 默认情况下、EVM 配置为由 LMK 而不是 LMX 提供的 sysref、这将需要更改板级才能启用。 如果这样做的话、你可以探测进入 ADC 的 sysref 信号并确保它稳定且频率正确。

    此致!

    埃里克