主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMK04832
您好!
我正在使用 adc12dj5200芯片来生成10G 采样率。 ADC 的配置为 jmode0、K=4、sysref = 31.25MHz,LANE_RATE=10Gbps。ADC 的采样时钟由 LMX2594的 RoutA 生成、sysref 由 RoutB 生成。 lmx2594的 fosc 是从 lmk04832生成的100MHz。这三个芯片的寄存器配置如下:
LMK04832
e2e.ti.com/.../lmk04832_5F00B0657F67505B_.txt
lmx2594的 SYNC 引脚信号由 lmk04832的 sdclkout1提供、频率为31.25MHz。SYSREFREQ 引脚信号由 sdclkout5以31.25MHz 的频率提供。
LMX2594配置:
e2e.ti.com/.../lmx2594_5F00_240425.txt
adc12dj5200配置:

根据上述文件配置三个芯片后、回读 FPGA 中 JESD204b 内核的寄存器0x038值为0x10001、值0x03c 为 eeee、表示 jesd204b 的链路已正常建立。 但当我在 adc12dj5200中读回寄存器0x208时、我回读的值是0x64、这表示 LMCF 和 sysref 的相位未对齐。 您能帮我解决这个问题吗?
此致、
小辛