This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:模拟输入端接和耦合

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364198/ads52j90-analog-input-termination-and-coupling

器件型号:ADS52J90

我找不到之前被问到的问题。 我要将 ADS52J90输入连接到另一个器件的100Ω 差分(Zdiff)模拟输出。 数据表图89如下图所示、但我不明白它为什么同时具有100Ω 和50Ω 端接。 我认为这既是用 VCM 端接50Ω 对、又显示了100Ω 端接(两者都没有必要)? 如果两者同时存在、则会导致阻抗不匹配。

数据表的图90 (直流耦合)仅显示了100Ω 端接。

我已根据 EVM 原理图推导出了此设计、其中包括安装的50Ω 端接、因为它包含 ADT1-6T (1:1 50Ω)平衡-非平衡变压器:

我基本上使用了 EVM 电路(没有50Ω 电阻器和6.8pF 电容器)、但针对我的100Ω Zdiff 系统将24.9Ω 电阻器更改为49.9Ω、如下所示(代表我的系统)。 这不是端接差分对并注入 VCM 的正确方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    前50欧姆和6.8pf 不用于终端。 这用于吸收来自设备的采样毛刺。  它的转角频率是为此而设计的。  数据表中也对此进行了说明。

    您使用的是交流耦合还是直流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sachin。 感谢您的答复。 从我对其的阅读来看、数据表并未提及采样干扰或2 x 50R 和6.8pF 电容器。 我阅读此器件是关于2 x 25R 和1uF VCM 注入电路的、因为它紧接在讨论 VCM 注入的句子之后:

    用于耦合的电阻和电容值决定了输入电路的高通滤波器转角;因此、在选择这些值时应考虑相关频率。

    但我想它可能会谈论输入电路上的所有 R 和 C。

    那么、您能为我提供有关干扰采样吸收电路的指导吗? 它看起来是一个在460 MHz 周围具有-3dB 点的低通滤波器。 这对于 SNR/SINAD 而言是否必要、以及在哪些频率下? 如果我在设计阶段已经迟到了、请尽快作出响应。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    由于 ADC 采样电路,输入端会出现高频毛刺脉冲。 以吸收50欧姆和6.8pf 的毛刺。 这将形成 HPF 来减少这些干扰。 可以根据您的需要进行修改。 此角应位于您的信号带宽之外。 如果您没有此选项、那么此干扰会反射回来并 影响影响 SNR 的下一次采样。