Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200, TRF370417, LMH5401
主题中讨论的其他器件: TRF370417、 LMH5401
您好!
我在定制电路板中使用的是 DAC12DL3200。 DAC 配置为生成频率范围介于直流到几 MHz 之间的信号。 DAC 输出被提供给需要1.7V 共模电压的调制器。 符合 DAC12DL3200的数据表 " 输出 VOUTx+/-必须具有到外部电源电压的直流路径、以及来自外部电源的 DAC 灌电流。"
我未在电路中使用任何平衡-非平衡变压器或变压器、并希望在 DAC 和调制器之间使用直流耦合、如所示 "图7-12. 具有直流耦合的 DAC 输出接口 应用和实现部分。
1.我应该连接1.7V 作为 VBIAS 吗?
2.电阻值应该作为 RBIAS 使用? (是3.6k Ω)
3.输出端的共模电压是否等于 VBIAS?
提前感谢。