This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200:输出偏置

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200, TRF370417, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365129/dac12dl3200-biasing-the-outputs

器件型号:DAC12DL3200
主题中讨论的其他器件: TRF370417、 LMH5401

您好!

我在定制电路板中使用的是 DAC12DL3200。 DAC 配置为生成频率范围介于直流到几 MHz 之间的信号。 DAC 输出被提供给需要1.7V 共模电压的调制器。 符合 DAC12DL3200的数据表 " 输出 VOUTx+/-必须具有到外部电源电压的直流路径、以及来自外部电源的 DAC 灌电流。"  

我未在电路中使用任何平衡-非平衡变压器或变压器、并希望在 DAC 和调制器之间使用直流耦合、如所示 "图7-12. 具有直流耦合的 DAC 输出接口 应用和实现部分。

1.我应该连接1.7V 作为 VBIAS 吗?

2.电阻值应该作为 RBIAS 使用? (是3.6k Ω)

3.输出端的共模电压是否等于 VBIAS?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    Vbias 为1.8V、而非1.7V。 不确定在哪里找到该编号。

    两个差分输出应下拉至1.8V。

    最好也学习 EVM 设计文件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢你的答复。

    我感兴趣的电路是以下电路(将 DAC 输出与调制器进行直流耦合)。

    由于我想把它接至  在输入线路上需要1.7V 共模电压的调制器(TRF370417)、我想问我是不是可以使用1.8V 作为 VBIAS?  (请确认是否不能如您所说的那样使用)

    另外、请确认 要使用的 RBIAS 的价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    如果为 Vbias 使用1.7V、则满量程输出将与预期不同(低于)。 此外、对于耦合到调制器的直流电、您还需要考虑输入 Vcm 和阻抗。

    根据另外一个帖子、可能最好使用电平转换器 LMH5401/3401来实现此目的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob。

     应使用 RBIAS 的价值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    建议一个具体的价值并不是那么简单。

    将进行直流耦合、因此需要使用 LMH 放大器进行电平转换、因此您需要仿真一个首先适用的值。

    然后、将这些值放在板上时、可能需要稍微迭代。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    请参见随附的。 此电子表格可能会为您的直流耦合接口提供帮助。

    谢谢。

    Rob

    e2e.ti.com/.../DCCoupled_5F00_DAC_2D00_AMP_5F00_Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢