This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200EVM:ADCxxDJxx00 SPI 引脚

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367590/adc08dj3200evm-adcxxdjxx00-spi-pins

器件型号:ADC08DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828、LMK04832

工具与软件:

你(们)好!

我们有几款 TI 的 ADC 评估板。   《ADCxxDJxx00用户指南》介绍了如何使用 TI GUI 软件设置 ADC。  我们想连接 ADC 上的 SPI 引脚并直接设置 ADC。  是否受支持?

谢谢!
卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、

    此 ADC 不能通过将 SPI 引脚用作自举选项来进行配置。 操作该器件需要 SPI 接口和寄存器写入。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的快速跟进! 为了精确起见、我们希望通过我们现有的 FPGA 开发板直接驱动 ADC 上的 SPI 接口。  TI 模块上是否有可以连接 SPI 引脚的地方?

    再次感谢!

    卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kara,

    在此 EVM 上、操作将不简单、但可以实现。 它需要移除电阻器 R133-R136并在每个电阻器焊盘上焊接导线。 但是、如果客户计划这样做、最重要的事情就是知道这些引脚直接连接到 ADC、这意味着该点和 ADC 之间没有电平转换器。 注入到线路中的 SPI 必须满足且不超过 ADC 的正确 SPI 电平(0-1.9V)。 这可能需要使用外部电平转换器评估板等。 如果注入到这些 SPI 导线上的信号高于 ADC 的可容许电平、则可能会发生损坏。

    客户还需要控制 LMK04828、这不仅需要与 R118-R120、R178相同的电阻器移除过程。 这些引脚也直接连接到 LMK 器件、因此 SPI 必须处于 LMK04832的器件逻辑电平(0-3.3V)。 传递到该器件的 SPI 信号必须满足该器件的 VIH 和 VIL 要求、否则它将无法正常工作。

     蔡斯