主题中讨论的其他器件:LMK04828、LMK04832
工具与软件:
你(们)好!
我们有几款 TI 的 ADC 评估板。 《ADCxxDJxx00用户指南》介绍了如何使用 TI GUI 软件设置 ADC。 我们想连接 ADC 上的 SPI 引脚并直接设置 ADC。 是否受支持?
谢谢!
卡拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好!
我们有几款 TI 的 ADC 评估板。 《ADCxxDJxx00用户指南》介绍了如何使用 TI GUI 软件设置 ADC。 我们想连接 ADC 上的 SPI 引脚并直接设置 ADC。 是否受支持?
谢谢!
卡拉
Kara,
在此 EVM 上、操作将不简单、但可以实现。 它需要移除电阻器 R133-R136并在每个电阻器焊盘上焊接导线。 但是、如果客户计划这样做、最重要的事情就是知道这些引脚直接连接到 ADC、这意味着该点和 ADC 之间没有电平转换器。 注入到线路中的 SPI 必须满足且不超过 ADC 的正确 SPI 电平(0-1.9V)。 这可能需要使用外部电平转换器评估板等。 如果注入到这些 SPI 导线上的信号高于 ADC 的可容许电平、则可能会发生损坏。
客户还需要控制 LMK04828、这不仅需要与 R118-R120、R178相同的电阻器移除过程。 这些引脚也直接连接到 LMK 器件、因此 SPI 必须处于 LMK04832的器件逻辑电平(0-3.3V)。 传递到该器件的 SPI 信号必须满足该器件的 VIH 和 VIL 要求、否则它将无法正常工作。
蔡斯