Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-100, TLC555
主题中讨论的其他器件: TLC555
尊敬的 TI 成员:
我目前正在设计一种用于检测输出电压纹波的电路、在选择合适的电位器和计时器方面需要您的帮助。 以下是我的要求的简要概述:
我有两个不同的输出:
1.Vout1 = 48V 直流、允许的纹波为30mVpp
2.Vout2 = 125V 直流、允许的纹波为2.5Vpp
电路应检测纹波何时超过这些指定值、并在特定时间段后激活警报。 最初我考虑使用标准电位器、但之后我发现了数字电位器、并相信它们可能更适合此应用。 此外、我需要在电路中整合计时器。
我查看了您的某些产品、但由于对这些部件的使用经验有限、无法进行选择。 您能否推荐适合我的项目的数字电位器和计时器?
提前感谢您的帮助。
此致、
法扎内赫