This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:电位器和定时器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-100, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364881/tpl0102-100-potentiometer-and-a-timer

器件型号:TPL0102-100
主题中讨论的其他器件: TLC555

尊敬的 TI 成员:

我目前正在设计一种用于检测输出电压纹波的电路、在选择合适的电位器和计时器方面需要您的帮助。 以下是我的要求的简要概述:

我有两个不同的输出:
1.Vout1 = 48V 直流、允许的纹波为30mVpp
2.Vout2 = 125V 直流、允许的纹波为2.5Vpp

电路应检测纹波何时超过这些指定值、并在特定时间段后激活警报。 最初我考虑使用标准电位器、但之后我发现了数字电位器、并相信它们可能更适合此应用。 此外、我需要在电路中整合计时器。

我查看了您的某些产品、但由于对这些部件的使用经验有限、无法进行选择。 您能否推荐适合我的项目的数字电位器和计时器?

提前感谢您的帮助。

此致、

法扎内赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在正在查看这篇文章、很快会给您回复。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Farzaneh:

    首先、我们几乎所有的数字电位器都具有~0至5V 的输入电压范围。 有些具有负范围、例如您链接的 TPL0102-100。  

    在将两个输出连接到我们的任何数字电位器之前、您需要首先对其电压进行分压。 此外、您需要一个比较器来实际检测纹波、对吧? 如果您计划使用电位器进行检测、请分享一个方框图来告诉我。   

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我可以使电路正常工作、并根据仿真使其正常工作。

    我设计了一个纹波检测器电路、用于监控纹波电压并检测纹波电压峰峰值何时超过30mV。 此电路的最后一级是一个比较器、它在检测到纹波时输出恒定的"1"、在没有纹波时输出"0"。

    现在我想添加一个计时器、以便在纹波持续超过20秒时激活警报。 我曾尝试为此使用555计时器、但鉴于比较器输出始终为"1"或"0"、我不确定如何正确触发该计时器。

    我非常感谢有关如何实现这一目标的任何帮助或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Farzaneh:

    我在负责555计时器的团队中循环。 TLC555数据表中有有关在单稳模式下使用器件的描述、该模式会在比较器输出发生变化时触发20秒计时器。 您将需要额外的逻辑来确定在20秒后比较器输出仍然为高电平。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    感谢您的全力支持。 我使用 CD4060完成了计时器。

    此致

    法扎内赫