This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:即使 AVDD 不恒定、ADI 的规模是否会保持不变? 是否有内置基准源?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369120/ads7924-will-the-scale-of-adi-be-maintained-even-if-avdd-is-not-constant-is-there-a-built-in-reference-source

器件型号:ADS7924

工具与软件:

ADS7924的基准电压在 TI 网站和数据表上的"电源"标识。 器件是否从 AVDD 引脚的电压内部生成基准电压? 无论我在建议的工作电压范围内向 AVDD 施加多少伏特电压、ADI 规模是否保持不变? 作为一个具体示例、如果对 ADI CH1施加2.2V 的电压、即使 AVDD 在5.5V 至2.2V 范围内波动、转换后的数字值和输出数字值是否相同? 例如、在电池供电的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6082816-San、

    感谢您发送编修。  数据表的第7.3.4节介绍了 ADS7924 ADC 传递函数。  LSB 大小与 AVDD 直接相关、内部没有"参考"来考虑 AVdd 电源可能导致的任何减少。  对于您的2.2V 输入示例、如果 AVdd 由电池供电、并且您的输入在2.2V 下保持恒定、则输出代码将随着电池电压放电而增加到满量程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。 我想它写在产品说明书的第7.3.5节中、但我知道 LSB 大小与 AVDD 直接相关。