Other Parts Discussed in Thread: ADS7924
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7924 工具与软件:
ADS7924的基准电压在 TI 网站和数据表上的"电源"标识。 器件是否从 AVDD 引脚的电压内部生成基准电压? 无论我在建议的工作电压范围内向 AVDD 施加多少伏特电压、ADI 规模是否保持不变? 作为一个具体示例、如果对 ADI CH1施加2.2V 的电压、即使 AVDD 在5.5V 至2.2V 范围内波动、转换后的数字值和输出数字值是否相同? 例如、在电池供电的情况下。