This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292应用电路审核请求和相关查询

Guru**** 2513725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367818/ads1292-ads1292-application-circuit-review-request-and-related-inquiries

器件型号:ADS1292

工具与软件:

您好、TI 专家

一位客户正在使用 ADS1292IPBS 作为 AFE 开发单导联(RA、LA)动态心电图。

我想在下面申请一份电路审查。

q1)配置是否正确、以仅使用1个导联和 ADS1292?

Q2)、还请查看操作过程中是否可能出现任何问题。

此外、在过去、我们收到了 ELA 和 RLA 的电极器件的 ESD 测试失败结果。

在 ECG 记录模式下、有一条记录在电极点 ESD 测试期间停止的历史记录。 (测试级别4)

Q3) 有没有任何器件可以防止 ESD 而不影响信号、从而改善这一点? 如果有,请推荐。 (如果可能、请推荐采用小封装尺寸的组件。)

Q4) 是否有其他预防措施来改进这方面的工作?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您的发帖。  您能告诉我们客户是谁吗?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。

    客户已请求隐私、因此我将通过电子邮件进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您通过电子邮件提供背景信息。 我将在下周早些时候查看原理图并提供回复。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    请在下面找到我的反馈:

    • AVDD 电源的最低要求为2.7V、但好像使用了2.5V。
    • 模拟接地和数字接地是否分开? 我认为在器件下方使用一个连续的接地平面会很好。

    此致、

    瑞安